我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]IPC 系列一体机显示大小 分辨率

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:
  • Box Performance HMIBPxxx2/HMIBPxxx5

  • Box Universal HMIBUxxx1/HMIBUxxx2

  • Compact MPC KT12 (800x600)

  • Compact MPC KT22 (1024x768)

  • Compact MPC KT22xxx20 (1024x768)

  • Compact MPC KT52/55 (1024x768)

  • Compact MPC KT55xx2 (1024x768)

  • Compact PC BOX

  • Flex PC Box( KPM 显示)

  • Flex PC Box (标准显示)

  • HMIGTW5354/Panel W HMIPWC5 (800x600)

  • HMIGTW7354x/Panel Optimum HMI PWC7/PVC7 (1024x768)

  • Panel Performance HMIPPx6 (1024x768)

  • Panel Performance HMI PPx7/PRx7 (1024x768)

  • Panel Performance HMIPPx9 (1280x1024)

  • Panel Universal HMIPUx6 (1024x768)

  • Panel Universal HMI PUx7/PTx7 (1024x768)

  • Panel Universal HMIPUx9 (1280x1024)

  • Rack PC 优化 HMIRSO/HMIRXO

  • Rack PC 性能 HMIRSP

  • Rack PC 通用 HMIRSU

  • S-BOX PC 优化 HMIBSO

  • S-BOX PC 通用 HMIBSU

  • Smart BOX

  • Smart MPC ST21 (800x600)

  • Smart MPC ST21xxx20 (800x600)

  • Smart MPC ST52 (1024x768)

  • Smart/Smart+ MPC ST52xx2/HMI PSx7 (1024x768)

  • XBTGTW450/Smart MPC ST11 (800x600)

  • XBTGTW652 (800x600)

  • XBTGTW750/HMIGTW7353 (1024x768)

* iPC 系列中的 Compact PC Box、Smart Box、Box Performance 与 Box Universal 不支持画面显示。当您将 PC 监控器连接至 Compact PC Box、Smart Box、Box Performance、或 Box Universal 时,支持所列画面尺寸。

使用 Compact PC Box、Smart Box、Flex PC Box (标准显示)、Box Performance、或 Box Universal, 时,请确保您需要的像素可以在目标的【显示】属性中获取到。您可以根据使用的目标类型与画面大小来选择合适的像素。