我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTU 系列触摸屏显示大小 分辨率
所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:


HMIG3U(精良控制盒):

HMIG3U HMIDT351 7" (800x400 WVGA)

HMIG3U HMIDT551 10" (1280x800 WXGA)

HMIG3U HMIDT651 12" (1280x800 WXGA)

HMIG3U HMIDT542 10" (800x600 SVGA)

HMIG3U HMIDT642 12" (1024x768 XGA)

HMIG3U HMIDT732 15" (1024x768 XGA)

HMIG5U(开放控制盒):

HMIG5U HMIDT351 7" (800x400 WVGA)

HMIG5U HMIDT551 10" (1280x800 WXGA)

HMIG5U HMIDT651 12" (1280x800 WXGA)

HMIG5U HMIDT542 10" (800x600 SVGA)

HMIG5U HMIDT642 12" (1024x768 XGA)

HMIG5U HMIDT732 15" (1024x768 XGA)