我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTO 系列触摸屏显示大小 分辨率
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

HMIGTO1300 (320x240)

HMIGTO1310 (320x240)

HMIGTO2300 (320x240)

HMIGTO2310 (320x240)

HMIGTO2315 (320x240)

HMIGTO3510 (800x480)

HMIGTO4310 (640x480)

HMIGTO5310 (640x480)

HMIGTO5315 (640x480)

HMIGTO6310 (800x600)

HMIGTO6315 (800x600)