我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2096的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2096: [数据文件][文本]不是 Unicode 格式的文件[文件名]。

Vijeo-Designer Runtime 所使用的任何文本文件都需要是 Unicode 文本格式。

解决方案:

  1. 在 MS Word 或 Notepad 中打开该文本文件。

  2. 点击【文件】菜单中的【另存为】。

  3. 【另存为】对话框中,点击【编码】并选择【Unicode】,然后点击【保存】。