我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2091的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2091: [诊断报警组][名称][.STO 文件路径]此路径地址或语言文件夹不存在。 请确保此路径地址存在,并且包含至少一个与此应用程序中使用的区域语言相关的语言文件夹。

错误 2091: [诊断报警组][名称][.STO 文件路径]在设定的路径地址中无法找到一个 .STO 文件。 想要使用自定义的 .STO 文件,请在路径地址中的语言文件夹中添加文件。

派生功能块(DFB)通过 .STO 文件来保存状态信息。 有关如何使用 .STO 文件,请参阅《Vijeo-Designer帮助文档》

您在诊断报警组设置中定义的自定义 .STO 文件路径无效。

如信息中说明的,引起此错误的原因有三种:

  • 指定的路径不存在。

  • 指定路径中不包含一个语言文件夹。

  • 在此语言文件夹中无 .STO 文件。

解决方案:

  • 引起此错误的最可能原因是 .STO 文件必须保存在以其语言命名的子文件夹中。 自定义 .STO 文件必须包含语言文件夹,作为路径的一部分。 英文是 ENU,法文是 FRA,德文是 DEU,意大利文是 ITA,西班牙文是 ESP
    例如,输入 C:\STOFiles,当 .STO 文件位于 C:\STOFiles\ENU\DFBFilename.sto 时。