我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2040的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2040: [对象类型][对象名][动画类型]已添加到对象。 不能再次添加相同的动画。

指定的动画至少被该组中的一个对象所使用。 当组中的一个对象已经使用了某个动画时,不能再将该动画添加到这个组。

解决方案:

  • 取消对象的组合,找到添加了指定动画的对象,然后禁止该动画。 重新组合对象并为其添加动画。