我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XBTGT1100/1105替换成HMIGTO1300
问题描述:
XBTGT1100/1105替换成HMIGTO1300

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

XBTGT1100/1105替换成HMIGTO1300 :

  1. VJD软件的100%兼容;

  2. 通讯口相同,无需更换通讯电缆;

  3. 相同的认证;

  4. 相同的开口尺寸;

  5. 更加优越的屏幕色彩63335,更大的内存空间,增加MINI-USB下载口以及6个功能按键;