我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 术语之 PLC 符号导入

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

PLC 符号导入功能用于将 PLC 配置软件中配置的符号的名称和设备地址链接到 Vijeo Designer 变量。在链接了 PLC 符号文件之后,您必须将链接文档中的符号添加至 Vijeo Designer 变量列表中。更多信息,请参阅章节 6.3.4,使用设备配置软件中的别名、符号及变量。