FA261468
FA261468
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MVS40端子水平后连接能满足相间距要求吗?
问题描述:
MVS40端子水平后连接能满足相间距要求吗?
所属产品线:
EasyPact MVS
解决方法:
可以,MVS40水平后连接端子相间距最窄是15mm,而国标要求是14mm。
首次发布日期:
2015/8/11
修订日期:
2020/5/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EasyPact MVS
探索更多
范围:
EasyPact MVS