我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]AD外部供电模块输入电压允许拨动范围是多少?

问题描述:
AD外部供电模块输入电压允许拨动范围是多少?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS; MT/NW 1000V; Masterpact MTZ空气断路器; MTU/CTU/EVS; Compact NS630b-1600A; Compact NSX

解决方法:

AD外部供电模块供电电压允许波动范围为:交流(-15%至+10%),直流(-20%至+20%)。