我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2222的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2222: 【时间管理】设置为【手动配置】时,【对话表功能】的【设置终端时钟】却设置为【启用】。

【时间管理】设置为【手动配置】,且【对话表功能】的【设置终端时钟】没有正确配置。

解决方案:

  • 在设备的【设备】属性中,点击【对话表】属性旁的省略号图标以打开【对话表设置】对话框。 在列表中,选择功能并点击【删除】。