我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2221的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2221: 【时间管理】设置为【PLC 对话表】时,【对话表功能】的【设置终端时钟】却设置为【禁用】。

【时间管理】设置为【PLC 对话表】,却禁用了【对话表功能】的【设置终端时钟】。

解决方案:

  • 在设备的【设备】属性中,点击【对话表】属性旁的省略号图标以打开【对话表设置】对话框。 在列表中,选择功能并点击【删除】。