[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置目标机器选项
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
此菜单允许您将 COM1 端口用作电源,并在支持的目标机器上设置前 USB 端口。 有关哪些机型支持电源,哪些机型支持前 USB 端口的更多信息,请参阅附录 5, 硬件规格。
在【离线】选项卡中,点击【选项】按键,以显示【选项】菜单。
在【选项】菜单中,选择以下选项:
启用:COM1 端口的第 9 脚提供电源。
禁用:COM1 端口的第 9 脚不提供电源。
关于 COM1 端口的详细信息,请参看目标机器的用户手册。
选择【启用】且同时设置了反馈电缆来检测 COM1 端口,将可能造成 SIO 电路故障。
关于反馈电缆的详细信息,参阅反馈电缆的用户指南或参考手册。
要启用前 USB 端口,请勾选【启用显示器上的前 USB 端口】和【启用显示器上的前 mini USB 端口】复选框。不勾选则禁用前 USB 端口。仅在配有前 USB 端口的目标机器上可以使用这些选项。
点击【确定】,接受设定并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。
设定完成后,点击【返回 Runtime】返回到 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单并重新启动 Runtime。
是否有帮助?