我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 更改 Web Gate 访问

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此访问控制用于对可以访问目标机器的远程 PC 的 IP 地址进行限制。 有关支持此设置的型号,请参阅附录 5,硬件规格。

在离线配置菜单中对 Web Gate 访问设置进行更改:

  1. 在离线页中,点击【Web Gate】按键,显示【Web Gate】菜单。

  2. 在【Web Gate】菜单中,选择以下选项:

  3. 所有 IP 地址均可访问 - 允许任何远程 PC 访问目标机器。

  4. 只允许以下 IP 地址访问 - 只允许拥有下面所列 IP 地址的远程 PC 可以访问目标机器。

  5. 拒绝以下 IP 地址访问 - 拥有下面所列 IP 地址的远程 PC 不可以访问目标机器,其它的远程 PC 均可以访问目标机器。

  6. 点击【添加】,注册一个 IP 地址。 您可以添加单个 IP 地址,也可以添加一个 IP 地址范围。

  • 单个 IP 地址 - 在【IP地址】域中输入一个 IP 地址。

  • 范围 - 在域中输入起始 IP 地址与结束 IP 地址。 在此范围中的 IP 地址均被添加。

  1. 点击【确定】,将设定的 IP 地址添加至列表中。

  2. 点击【确定】,接受设定并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  3. 设定完成后,点击【返回 Runtime】返回到 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单并重新启动 Runtime。