我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 显示版本信息

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此功能显示创建用户程序的 Vijeo-Designer 版本,和运行用户程序的 Vijeo-Designer Runtime 版本。 所有类型的目标机器均支持该功能。

  1. 在【系统】页中点击【版本信息】 按键以显示版本 信息菜单。

Vijeo-Designer Runtime 版本 就是安装在目标机器上的 Runtime 版本。

Vijeo-Designer 版本生成号 就是创建与生成用户程序的 Vijeo-Designer 编辑器的版本和生成号。

  1. 点击【返回】,返回到 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  1. 点击【返回 Runtime】按键返回到用户程序。