我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置语言

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:
  1. 在【系统】页中,点击【语言】以显示【语言选择】菜单。

  1. 在【语言选择】菜单中,选择【系统】、【应用程序】及【键盘语言】。

  2. 系统: Runtime 系统错误信息与 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单的显示语言。

  3. 用户应用: 用户添加的语言。

  4. 键盘语言: 选择键盘语言。

  1. 点击【确定】,接受更改并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。 点击【取消】,放弃更改并返回 Vijeo-Designer Runtime 配置菜单。

  2. 点击【返回 Runtime】按键返回到用户程序。