我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ION7650/7550接线方式A0~U1分别表示什么?
所属产品线:
ION7650

解决方法:

A0—带面板显示,5M内存,采样512/周波

A1--带面板显示,5M内存,采样1024/周波(ION7650具备)

B0--带面板显示,10M内存,采样512/周波

B1--带面板显示,10M内存,采样1024/周波(ION7650具备)

T0—无显示,5M内存,采样512/周波

T1—无显示,5M内存,采样1024/周波(ION7650具备)

U0—无显示,10M内存,采样512/周波

U1—无显示,10M内存,采样1024/周波(ION7650具备)