我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜电气寿命为多少?

所属产品线:
SM6

解决方法:

对于IM,IMC,IMB,IMP,QM,QMC,NSM-C,CRM柜来说,电气寿命是:200次额定有功负载开断E3级(IEC60265),320A时100000次开断(IEC62470),250A时300000次开断(IEC62470)

对于DM1-A,DM1-D柜来说,电气寿命是:12.5kA时40次开断,20kA时25次开断,25kA时20次开断,In.pf=0.7时10000次开断(IEC62271-100)

对于DMV来说,电气寿命是:25kA100次开断