我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SM6柜机械寿命为多少?
所属产品线:
SM6

解决方法:

对于IM,IMC,IMB,IMP,QM,QMC,NSM-C,CRM柜来说,机械寿命是:负荷开关5000次(IEC60265),接触器300000次(IEC62470)

对于DM1-A,DM1-D柜来说,机械寿命是:10000次(IEC62271-100)

对于DMV来说,机械寿命是:10000次(IEC62271-100)