我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM6柜的组成结构?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6开关柜包括1到4个集成化的,紧凑型的功能单元。
这种全密封,全绝缘的开关装置包括:
1个不锈钢的SF6气体绝缘● 金属封闭气室,永久性密封,它将带电部件、负荷开关、接地开关、熔断器-负荷开关或断路器封装在一起
● 1到4个功能电缆间隔,带有可连接至线路或变压器的接口
● 1个低压间隔
● 1个电动/手动操作机构间隔
● 1个熔断器间隔,用于负荷开关-熔断器组合电器
RM6的性能满足IEC标准中规定的“密封压力系统”的定义。