我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM6柜现场扩展有哪些要求?

所属产品线:
RM6

解决方法:

当严酷的气候条件或环境限制因素要求使用紧凑型开关柜,而配电网又要求开关设备预留扩展接口时,RM6可扩展系列成为您的最佳选择。
扩展一个或多个功能单元的RM6只需通过在主母线上添加可扩展附件即可实现,扩展母线完全绝缘和屏蔽。这项简单的工作可以在现场完成,并且
● 无需任何气体处理
● 无需任何特别的工具
● 无需任何基础的特别准备工作
从技术角度讲,对可扩展RM6系列的唯一限制就是要确保在扩展后,主母线电流不能超过:630A(40℃)。