我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
三相极柱真空断路器VA,VAA,VXC,VAH应用于中压交流开关装置,适合IEC62271-100标准,同时满足在更大范围使用条件和绝缘水平。如 真空断路器VXA/VXB应用于轨道交通的中压交流开关装置,完全符合IEC62271-100标准和铁道EN50152-1标准。VAH可以为发电机出口保护断路器,符合ANSI(IEEE)C37.1的标准。
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察