我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAH高容量户内真空断路器的产品特点?

所属产品线:
VAH

解决方法:

该断路器额定电压最高达到17.5kV,额定雷电冲击电压(峰值)达到95kV。设计灵活,可用于固定式安装和可抽出式手车。专门适用于现代化及扩展的安 装系统。在12kV额定电压下可开断63kA额定短路电流。极柱采用极其牢固的支撑和可通过空气冷却的敞开式构造,这是基于达到高机械和电气开断循环,高 绝缘水平和大额定电流的要求而设计的。VAH断路器符合全部的IEC相关标准。它已应用于全世界范围的工业生产部门。