我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Trihal系列变压器的保护外壳有哪些类型可选?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

保护外壳有多种型式,按所需要的防护等级选择:
户内型
户内用外壳的防护等级通常以 IP21为主,为钢板材料结构。外壳上设有多个观察窗。根据用户的要求, 外壳可喷涂所需要的颜色。
IP21 外壳特别适宜于在变电房与高低压开关柜并排安装,或直接安装在工作场所,以提供人员和财产保护。
一般情况下,外壳安装在变压器底座上;如客户要求,我们也可提供与变压器分离而在用户现场安装的外壳。
其它等级的户内式外壳请向我们咨询。
户外型
户外型外壳通常为 IP43,一般供户外安装使用,具体请向我们咨询。
注:IP43 外壳会使变压器冷却能力下降,容量较小的下降约 5%,容量较大的下降约 10%。