我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜CI1操作机构适用于哪些柜型?

所属产品线:
SM6

解决方法:

适用于QM,QMC柜。
负荷开关:
利用操作杆或电机进行合闸操作:操作能量由压缩弹簧提供,该弹簧释放后,使触头闭合。
利用按钮 (O) 或脱扣器进行分闸操作
接地开关功能:
利用操作杠杆压缩弹簧储能,该弹簧释放能量,使触头闭合或断开。
辅助触点
开关 (2 O + 2 C)
开关 (2 O + 3 C) 和接地开关 (1 O + 1 C)
电动操作时开关 (1 C) 和接地开关(1 O + 1 C)
熔断器熔断 (1 C)
机械指示:QM组件中熔断器熔断
脱扣:分励脱扣
可选择电机方案