[Q&A]SM6柜CS操作机构适用于哪些柜型?
所属产品线:
SM6解决方法:
适用于DM1-A,DM1-D,CM,CM2,CRM,TM柜。
● 负荷开关和接地开关:
通过操纵杆分/合闸。
● 辅助触点
○ 柜 DM1-A,DM1-D和无VT的CRM的隔离开关(2O+2C)
○ 柜 DM1-A,DM1-D和无VT的CRM的隔离开关(2O+3C)和接地开关(1O+1C)
○ 柜 CM,CM2,TM,DM1-A,DM1-D和带VT的CRM的隔离开关(1O+1C)
● 机械显示
CM, CM2 和 TM柜中的熔断器熔断。
是否有帮助?