我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜RI操作机构适用于哪些柜型?

所属产品线:
SM6

解决方法:

适用于DM1-A,DM1-D,DM1柜。
● 断路器:
○ 合闸操作分为两步。第一步由操纵杆或电机对操作机构储能,第二步通按
钮 (I)和脱扣器使机构单元释放能量完成合闸操作。
○ 通过按钮 (O) 或脱扣器实现分闸操作。
● 辅助触点
○ 断路器 (4 O + 4 C)
○ 储能装置 (1 C)
● 机械显示
操作计数器
● 分闸线圈
○ Mitop (低能量)
○ 分励脱扣
○ 欠压
● 合闸线圈
○ 分励
● 电机