我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SM6柜proxima操作机构适用于哪些柜型?
所属产品线:
SM6

解决方法:

适用于DM1柜。
● 断路器
○ 合闸操作分为两步。第一步由操纵杆或电机对操作机构储能,第二步通按
钮(1)和脱扣器使机构单元释放能量完成合闸操作。
○ 通过按钮(o)或脱扣器实现分闸操作。
● 辅助触点
○ 断路器(4O+4C)
○ 储能装置(1C)
● 机械显示
操作计数器
● 分闸线圈
○ Mitop(低能量)
○ 分励脱扣
○ 欠压
● 合闸线圈
○ 分励
● 电机