[Q&A]Trihal变压器符合哪些标准?
所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
Trihal 符合以下标准:
● GB1094.11-2007干式电力变压器
● GB/T10228-2008干式电力变压器技术参数和要求
● GB1094. 1, 2, 3, 5电力变压器
● IEC60076.11-2004干式电力变压器
● CENELEC (欧洲电工标准化委员会)
HD398-1至398-5,HD538-2 S1: 1995,HD464- S1: 1988/A4: 1995中关于干式变压器部分。
是否有帮助?