我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜可以实现气体压力指示吗?

所属产品线:
SM6

解决方法:

可以实现,是可选选件。
虽然SM6开关是密闭压力系统,并在0 bar的相对压力(SF6)下具有断开和闭合额定电流的能力,但是为了保证开关正常的工作压力,我们建议在工厂或由售后服务安装压力开关,或压力表。
压力开关或压力表具备温度补偿功能,并且安装时不需要改动开关。同时,可以选择在安装压力开关或压力表后,可以从面板前通过观察窗观察开关触头状态。