FA262054
FA262054
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]对于安装在周围空气温度明显地超出规定的正常使用条件(GBT11022-1999)处的开关设备,优先选用的最低和最高温度的范围规定是什么?
所属产品线:
SM6
解决方法:
——对严寒气候,-50℃和+40℃;——对酷热气候,-5℃和+50℃。
首次发布日期:
2015/8/6
修订日期:
2015/8/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
SM6
探索更多
范围:
SM6