我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何通过系统字查询TM221控制器的商业版本
所属产品线:
Modicon M221; EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过系统字%SW14获取:


例如,如果 %SW14=0232

  • 8 MSB=02(十六进制),则 xx=2(十进制)

  • 8 LSB=32(十六进制),则 yy=50(十进制)

因此,商业版本是 2.50,简洁地显示为 250。

注意: 固件版本必须为 2.5 或更高版本。