我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV61变频器报OPF2是什么故障?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报OPF2是电机缺3 相故障。

可能原因:1,没有连接电机或电机功率太低。
2,输出接触器打开。
3,电机电流瞬时不稳定。

修复措施:1,检查变频器与电机的连接情况。

2,如果使用输出接触器,[ 输出缺相设置] (OPL)= [ 输出切除] (OAC)。
3,在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式下,电机缺相检测被激活, [ 输出缺相设置] (OPL) = [Yes] (YES)。如要在测试中或维护环境下检查变频器,不必使用额定值与变频器相同的电机( 特别对于大功率变频器),使电机缺相检测功能无效, [ 输出缺相设置] (OPL) = [ 未设置] (nO)。
4,检查并优化下列参数:第71 页的 [IR 定子压降补偿] (UFr),, [ 电机额定电压] (UnS) 与[电机额定电流] (nCr)参数并执行页的 [ 自整定] (tUn)。