我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV61变频器报AI2F是什么故障?
所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报AI2F是AI2输入故障。

可能原因:模拟输入AI2 上的信号不一致

修复措施:1,检查模拟输入AI2 的接线情况以及信号值。

2,如有必要,通过 [AI2 4-20mA 信号损失] (LFL2), 更改故障设置。