我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV61变频器报bUF是什么故障?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报bUF是制动单元短路故障。

可能原因:1,制动单元的短路输出。

2,未连接制动单元。

修复措施:1,检查制动单元与电阻器的接线情况。
2,检查制动电阻器。
3,对于55 kW (75 HP) 及以上的ATV61H*M3X 变频器以及90 kW (120 HP) 及以上的ATV61H*N4 变频器来说,如果变频器没有连接电阻器或制动单元,则必须通过[制动电阻故障管理] (bUb) 参数来禁止对此故障进行监视。