我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV61变频器报EnF是什么故障?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报EnF是编码器故障。

可能原因:编码器反馈故障。

修复措施:1,检查[脉冲数量] (PGI) 与 [编码器类型] (EnS)。
2,检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否全部正确。

3,如有必要,颠倒电机( [ 改变输出相序] (PHr) 参数)或编码器信号的旋转方向。