我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV61变频器报PHF是什么故障?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报PHF是输入缺相故障。

可能原因:1,变频器供电不正确或熔断器熔断。
2,一相故障。
3,三相ATV61 用单相主电源供电。
4,负载不平衡。
此保护仅在变频器无负载时才有效。

修复措施:1,检查电源连接情况与熔断器。
2,使用三相主电源。
3,通过 [ 输入缺相] (IPL) = [No] (nO) 来禁止故,