我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV61变频器报LFF4是什么故障?
所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61变频器报LFF4是AI4 4-20mA 信号损失故障。

可能原因:模拟输入AI4 上没有4-20 mA 给定值。

修复措施:1,检查模拟输入的接线情况。
2,如有必要,通过 [AIx 4-20mA 信号损失] (LFLx) 修改故障设置