我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610报CFF是什么故障?
所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610报CFF是错误配置故障。

可能原因:

1,选件模块被更换或移除。
2,将变频器的现有控制模块用配置有不同额定值的控制模块替换。
3,当前配置不一致。


解决措施:

1,检查选件模块上未出现检测出错误。
2,如果控制板更换,参阅以下注释。
3,如果允许,返回到出厂设置或恢复备份配置。

清除错误代码:错误原因消除后,该检测错误被立即清除。