我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610报CFI是什么故障?
所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610报CFI是无效配置故障。

可能原因:无效配置。通过调试工具或现场总线加载至变频器的配置与变频器软硬件不一致。

解决措施:

1,检查以前加载的配置。
2,加载能够兼容的配置。

清除错误代码:错误原因消除后,该检测错误被立即清除。