我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Sepam 20&40系列剩余电流输入有哪几种方式?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

有5种接线方式:
1、通过3相电流和计算剩余电流;
2、由CSH120和CSH200穿芯平衡电流互感器测量剩余电流(标准连接);
3、由1A或5A电流互感器和CCA634测量剩余电流;
4、由1A或5A电流互感器和CSH30插入式环形电流互感器测量剩余电流;
5、由变比为1/n的穿芯平衡CT测量剩余电流(50《n《1500)。
具体接线图请参考sepam20&40系列产品目录。