我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SM6柜电缆间隔间具体功能?
所属产品线:
SM6

解决方法:

对于一般开关柜:正面连接电缆,很容易与开关,接地开关端子相连。此外用作变压器保护时该间隔在熔断器的下侧也安装有接地开关。
对于断路器柜:正面操作, 很容易与断路器连接,如需要可安装电流互感器和电压互感器。该间隔可装两种型号的断路器:
SFset:装有自能式保护装置和特殊传感器,不需要辅助电源。
SF1:装有综合保护继电器和标准的传感器,需要辅助电源。
对于接触器柜:该间隔装有一台接地开关,可安装电压互感器,电流互感器和熔断器。有两类接触器供选择:
Rollarc 400,带有磁保持
Rollarc 400D,带有机械闭锁装置