我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6断路器柜和接触器柜操作机构间隔间具体功能?

所属产品线:
SM6

解决方法:

对于一般开关柜:用于安装操作机构,执行合闸、分闸或接地操作。并指示相应的操作位置,也可安装电动操作机构。

对于断路器柜:装有隔离开关、断路器和接地开关的操作机构,并能指示相应的操作位置,也可安装电动机操作机构。

对于接触器柜:用于安装操作机构。可操作隔离开关,接触器 400 或400D,接地开关,并能指示相应的操作位置。