我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SM6柜如何进行开关闭合,断开,接地操作?
所属产品线:
SM6

解决方法:

机械机构和电气操作系统并排安装在正面机构箱内。前面板带有相关指示,明确指示开关的状态(闭合、断开、接地):

闭合:开关闭合响应速度和操作人员无关。人员转动操作手柄给机构储能,机构储能至极限后释放能量导致开关快速合闸。

用于和熔断器组合使用的开关,开关合闸的同时为开关分闸操作储能。

断开:操作方向与闭合操作相反。同样机构储能后释放能力导致开关快速分闸。

对于断路器和开关熔断器组合电器,如下方式分闸:

面板按钮

故障电流导致分闸

接地:接地操作与主开关操作分离。主开关闭合时,接地开关操作孔被阻挡而无法插入手柄操作;主开关分闸时,手柄可插入接地操作孔进行接地操作。