我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜如何保证可靠的操作机构?

所属产品线:
SM6

解决方法:

开关装置状态指示:开关状态指示和动触头同轴转动,明确直观指示动触头位置(IEC 62271-

102 标准附录 A)。

操作手柄:独特的防反转凹槽设计,可以防止在进行合闸或接地操作后立即进行分闸或

分接地操作。

闭锁装置:使用一到三个挂锁,禁止如下操作:

负荷开关的主开关操作,或断路器操作

接地开关操作

开关面板上的按钮操作。