我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SOMACHINE软件内TM218控制器禁用或重新启用电池 LED
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218

解决方法:

可以通过功能块InhibitBatLowLed实现

功能描述

此功能禁用或重新启用低电池电量 LED 指示灯(电池)的显示。

在控制器不使用外部电池的情况下可以使用此功能,以避免出现持久的错误信号。在执行复位到起点命令或从编程面板下载到控制器后,会自动恢复低电池电量 LED 指示灯(电池)的显示。