[Q&A]ATV212报OC1是什么故障?
所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
OC1是加速中过流
可能原因:1,加速时间过短。2,参数 [电机控制模式](Pt)的设置是不正确的。3,变频器在对转动中的负载起动。4,变频器在向低阻抗电机供电。5,接地故障。
解决方法:1,增大加速时间参数(ACC或F500)。2,为参数 [电机控制模式](Pt)选择正确的设置值。3,启用飞车起动,参数F301。4,调节开关频率参数F300。5,设置参数F316为1或3。
是否有帮助?


OC1是加速中过流
可能原因:1,加速时间过短。2,参数 [电机控制模式](Pt)的设置是不正确的。3,变频器在对转动中的负载起动。4,变频器在向低阻抗电机供电。5,接地故障。
解决方法:1,增大加速时间参数(ACC或F500)。2,为参数 [电机控制模式](Pt)选择正确的设置值。3,启用飞车起动,参数F301。4,调节开关频率参数F300。5,设置参数F316为1或3。
是否有帮助?