我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV212报OH是什么故障?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

OH是变频器过热

可能原因:1,变频器冷却风机不工作。2,环境温度过高。3,有机箱通风口被阻塞。4,有热源距离变频器过近。5,变频器散热器温度传感器功能失常。

解决方法:1,在冷却之后复位变频器故障,重新开始运行。2,增加变频器周围的自由空间,移除变频器附近的一切热源,以降低环境温。3,检查风扇运行状况