我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV212报OL2是什么故障?

问题描述:
ATV212报OL2是什么故障?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

OL2是电机过载

可能原因:1.参数[电机控制模式] (Pt)的设置不正确。2.电机被阻塞。3.持续进行低速运行4.电机上施加的负载过大。

解决方法:1.为参数 [ 电机控制模式] (Pt) 选择正确的设置值。2.检查负载。3.将参数 OLM 调整为电机可在低速运行中承
受的过载水平。