我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV32变频器报HCF是什么故障?
所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

ATV32变频器报HCF是配对板卡故障。
可能原因:[卡匹配](PPI-)功能已被设置,变频器卡已被更换。
修复措施:1,如果卡有错误,将原卡重新插入。 2,如果卡已被故意更换,则通过输入[配对密码](PPI)来,确认设置。